This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:LM5051线路引脚问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746123/lm5051-lm5051-line-pin-questions

器件型号:LM5051

尊敬的支持团队:

我是否知道 ILINE 的意义? 这是否意味着线路引脚的功耗?

 ILINE 的最大值为780uA、条件 为 Vline = 48V、Vline = 100V 的情况如何? 因为该引脚的最大额定值为103V

我们希望在 Vbus 和 Vline 之间添加电阻器、以防止尖峰损坏该引脚、 建议使用什么值、为什么?  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    ILINE 是流经进入 IC 的线路引脚的偏置电流。

    该电流由内部50kOhm 电阻器、VZ 齐纳二极管13V 和内部偏置电流决定。

    在48V 时、ILINE =(Vline–VZ)/50k =(48V - 13)/50kOhm = 0.7mA。

    在100V 时、ILINE =(100V–13V)/50k = 1.74mA。

     

    已经有一个50k 内部电阻器来限制流入线引脚的电流。

    我们可以知道 LM5051中的损坏类型吗?

     

    添加外部电阻器将限制器件可运行的电源电压范围。

    如果没有外部电阻器、则线路电压范围为36V 至100V。

     

    您能告诉我们所需的最小和最大电压吗?

     

    关于使用 Vcc 引脚作为电源、数据表第13页和图29对此进行了详细说明。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、

    我们通过电子邮件处理了此主题、因此我想关闭此主题。

    此致、
    Kari。