This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:有关 bq40z80EVM 的原理图确认

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749867/bq40z80-schematic-confirm-about-bq40z80evm

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

我在 bq40z80EVM 用户指南中找到了一条勘误消息、如下所示。  

我想 可以通过在 新设计中切换 D3的正负引脚并保持所有其他电路不变来解决这个问题、对吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、翻转 Q4 D 和 S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    客户仍然不了解其工作原理"第4季度倒转 D 和 S "。 您能否提供有关正确电路的更详细的演示?非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    客户的问题是、"翻转 Q4 D 和 S "会导致 Q3异常、他认为如果翻转 Q4、Q3将无法打开。 您能给一些建议吗? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、不是。 请查找更新的原理图的片段。 我们计划在即将发布修订版 DS 的新修订版的同时进行修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新的 DS 在线提供。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Batt:
    明白了、我在 TI 网站上找到了它、非常感谢您的支持。