This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:BQ78350-R2 bq Studio 支持

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750717/bq78350-bq78350-r2-bq-studio-support

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

你好。 我们希望在器件中使用 IP 缩放功能。  在固件版本78350-R1中、 由于本论坛上的多个主题中都包含此功能、因此不支持此功能。  在本主题中、该工作函数在固件78350-R2版本中进行了修复、并且在该固件上有引用   、但在 bqStudio 中不支持自动检测芯片、并且在缺少版本78350_R2的可用芯片列表中也有引用。  是否有支持78350-R2的 bqStudio *。bqz 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、

    请在以下链接中下载78350 FW 捆绑包、其中包括 bqz 和新 FW。 TRM 在同一页面中提供。

    www.ti.com/.../bq78350-r2-device-fw


    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助和快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个问题、是否有一个开发人员指南、参考手册或另一个描述78350-R2固件版本附加标志的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alexey、
    唯一可用的文档是 TRM 附录: www.ti.com/.../sluubm6

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Matt、非常感谢您的帮助!