This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双向、隔离式、双全桥、直流/直流转换器控制。

Guru**** 2981980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2895, UCC28950, PMP7246, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749650/bi-directional-isolated-dual-full-bridge-dc-dc-converter-control

主题中讨论的其他器件:UCC2895、 UCC28950、 PMP7246、 LM5170

TI 是否制造任何用于控制双路全有源电桥、双向功率流、隔离式直流/直流转换器的控制集成电路? …μ A。 在相移或 ZV 转换或 LLC 模式下?  与 DSP 或 FPGA 解决方案相反,我对使用专用控制集成电路的解决方案感兴趣,即不需要固件。 即使是使用多个现有全桥控制 IC (如 UCC2895等)的解决方案、我也会感兴趣。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    对此,
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex

    UCC28950可满足您的要求、请参阅以下参考设计。

    http://www.ti.com/lit/df/slur676/slur676.pdf

    www.ti.com/.../tidu656.pdf

    您可以在网络上搜索 PMP5726和 PMP7246、这是满足您要求的参考设计。

    此致、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、
    感谢这些基准、但似乎没有一个基准涵盖"反向功率流"模式下的性能...即从"输出到输入"以及从"输入到输出"(传统的功率流方向)。 我需要转换器在向负载提供电源时调节"输出"电压"向上"、在从负载接收电源时调节"输出"电压"向下"、即在提供或吸收电源时输出电压没有变化(在稳压器精度范围内)。 在隔离栅的另一侧、转换器的输入电压由前一级针对两个功率流方向进行恒定调节。


    Alex。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex

    很抱歉、参考设计 PMP5726和 PMP7246显示了相移全桥可以支持2象限应用、这让您感到困惑。 当输出电压线性下降时、输出电流可能反向。
    参考设计 PMP5726和 PMP7246不是真正的双向直流/直流应用、因为电池备份系统等实际双向直流/直流应用将检测到:
    a.输入电压
    b.输出电压
    c.用于恒流控制的输出电流
    因此我认为 UCC28950不能支持这种双向应用、因此我建议考虑数字解决方案。 这是参考设计。
    www.ti.com/.../tidud04.pdf

    BTW、LM5170是一款模拟降压/升压控制器、可支持非隔离式双向应用。

    云生
    此致