This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:如何基于 UC3843设计过流和短路保护电路

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749663/uc3843-how-to-design-overcurrent-and-short-circuit-protection-circuit-based-on-uc3843

器件型号:UC3843

你好
我设计了一个基于 UC3843的正向转换器。 我最近在设计输出过流和短路保护电路时遇到了一个问题。
我想到了两个过流保护电路、

一个将输入电流通过采样电阻器连接到初级端 UC3843的 Isence 引脚的引脚。 当过流时、UC3843进入断续模式并消耗更少的功率。 但是、通过这种方式、启动时的容性负载容量仅为1000uF、无法达到客户所需的10000uF。

我还使用了第二种方法、即对输出电流进行采样。 过流时、将控制环路从电压环路切换到电流环路、以便它可以进入恒流控制模式。 10000uF 的容性负载可以工作、但由于它是恒定电流模式、电路中的电流很大、短路损耗高达40W、这对客户来说也是不可取的。

请问常用的短路保护电路是什么? 您是否有应用程序摘要文档? 我在您的电源设计技术讲座中询问了相关文档、但未找到详细介绍各种短路保护电路的文档。 如果您有、请告诉我。

请问您的短路保护设计电路是否正常? 它不仅具有10000uF 的容性负载、也就是说、启动时的过冲电流不会触发短路保护、并且可以减少短路损耗、将其从40W 降低到10W。
我的原型尺寸为48V 输入、5V16A 输出。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zoujiangyilang,

    感谢您的提问、我正在研究这个问题。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了一些信息、并说过流保护主要具有恒定功率类型、恒定电流类型和电流减小类型。 为了使短路功耗更小、只能使用电流减小类型。
    电流减小类型受逐周期和打鼾模式保护。 请问您是否有详细的基于 UCC3843的电流降低短路保护设计文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我期待着你的文章,并希望首先阅读它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,zoujiangyilang,

    要回答您的问题、有两个建议供您参考。 但由于原因、它们并非全部。

    首先、减小初级电流感应电阻器以提高过流保护阈值。

    其次、可以在外部实现软启动控制、如下所示。 在电流模式下、软启动控制峰值开关电流的上升、对应于初级电流的某个最大变化率。 在电压模式控制中、无论初级电流或斜升速率如何、软启动都会逐渐扩大从零开始的占空比。

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。