This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54229:稳压器电感器上的嗡嗡声噪声

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750674/tps54229-humming-noise-on-the-inductor-of-the-regulator

器件型号:TPS54229

大家好、 我们在设计中使用 TPS54229DDAR、原理图如下:

使用的器件为:

  • C503、C602、C505:C1005X7R1H104K050BB
  • C600、C601、C507、C508、C509:GRM188R61C106KAALD
  • C504:GRM155R61H474KE11D
  • R521:RC0402FR-0793K1L
  • R522:RC0402FR-0722K1L
  • C506:GCM1555C1H220JA16D

问题: 我们看到的问题是电感器周围有很轻微的嗡嗡声。 是否有任何可能有助于我们解决此问题的价值变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请找到我的答案。

    通常、嗡嗡声来自 MLCC 电容器、请参阅以下博客的侵扰。

    博客《如何在电源应用中降低 MLCC 的噪声》、

    链接: http://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/08/09/how-to-reduce-acoustic-noise-of-mlccs-in-power-applications?keyMatch=how%20to%20reduce%20mlcc&tisearch=Search-EN-Everything&keyMatch=How%20to%20reduce%20acoustic%20noise%20of%20MLCCs%20in%20power%20applications&tisearch=Search-EN-Everything

    2.如果您确认嗡嗡声来自电感器,建议与另一家供应商更换电感器。

    3.在发出嗡嗡声时再次确认设备是否稳定运行。 如果操作不稳定、我想您首先解决不稳定的问题。

    如果您有反馈、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的反馈。 我们已将上述电源部分与我们的设计完全隔离、但我们仍会看到问题。  我们怀疑使用的其他电源稳压器。 我们正在尝试查看是否将 MLCC 更改为  、 、 Murata 中的串联电容器会有所帮助。 此外、如果我们认为问题是由该地区引起的、请查看以下原理图部分、以获取帮助:

    以下是电容器的器件详细信息:

    • C80、C88、C92、C98: CGA6P3X7S1H106K250AB、 C3225X7R1H106M250AC (或) C1210C106M6PACTU
    • C75、C78、C86、C93、C99: CGA3E2X7R1H223K080AA (或) GCM188R71H223KA37D
    • C79、C81、C84: C3216X5R1E476M160AC (或) C3216X5R1C226M160AB
    • C82、C85、C90、C91、C95、 C97: CGA3E1X7R1C105K080AC (或) CL10B105KO8VPNC  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为原理图是可以的、只有一个问题是布局、只有两个过孔用于将 SW 引脚连接到电感器、电感器的器件型号是多少? 当您听到噪声时、负载是多少?

    肖恩