This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:UCC28064+UCC25630X 待机功耗低于100mW

Guru**** 2579875 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, TIDA-010015, UCC28730, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750845/ucc28064a-ucc28064-ucc25630x-standby-power-less-than-100mw

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: TIDA-010015UCC28730UCC256304

尊敬的 TI 人
我有一个交流/直流600W 电源项目、不需要辅助电源 、但 待机功耗低于100mW、

 UCC28064A+UCC25630X 可以满足要求吗? Thx

是否有任何参考设计、thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔

    虽然如 TIDA-010015所示、UCC28064A+UCC25630x 的待机功耗可能低于300mW、但当 PFC 和 LLC 级都导通时、它无法满足低于100mW 的严格待机功耗要求。

    如果 PFC 被禁用、并且辅助电源来自 UCC28730等低待机器件的辅助反激式转换器、或者由能够支持 UCC256304等宽输入电压的 LLC 控制器运行、那么它应该能够满足这个要求。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Eric。