This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:电压模式/电流模式控制

Guru**** 2523910 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749662/lm5045-voltage-mode-current-mode-control

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件:LM5046

1) 1)对于这个特定的芯片、这些方法中的一种是否更可取? 我知道答案可能取决于两种方法的优缺点、我更想知道芯片是否更适合特定方法。 我在全桥拓扑中将其用作高压电源的逆变器。

2) 2)我对数据表第7.4.2节的措辞感到困惑:

最后一句话是电压控制需要一个 III 类补偿网络,是芯片本身内置的网络,还是我需要从外部添加?

3)根据电流控制的下一部分:

这个等式是否用于电流检测时使用电流互感器的方法? 是电感 Lfilter 吗? 或者、该公式是否仅用于电流感应电阻器设置、而不用于添加滤波电感器的电流互感器?

4)考虑以下使用电流互感器的 LM5046应用原理图(我有两个芯片):  

您能不能帮助我调整突出显示的电阻器和滤波器电容器的选择? R36 10k 是否确保仅从变压器消耗少量电流? 在原理图中、R18 (15欧姆) RCS 是吗? 我也不太了解圈出的分压器/滤波器、因为在我看来、它可能会使 CS 引脚上的电流互感器产生高于.75V 阈值的高电压电势? 如果您能解释一下圈出的内容、我想我会误解圈出的区域。 是该电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    **提交此文档时出现技术问题,我担心我会丢失我所写的内容,因此我未完成。

    该电容器'Cfilter'吗? R23 Rfilter 是什么? 我正在尝试弄清楚这与图18的匹配程度:

    我对所有问题都很抱歉,非常感谢您的帮助!!!

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您的提问、我已在这里要求我的同事提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅下面的答复

    1) 1)      LM5045可支持电压模式控制和电流模式控制。 电源设计人员通常根据系统级要求做出决策。

    2)      3型补偿网络是指变压器次级侧的外部补偿环路,其中包括数据表图19中的 U4及其补偿网络。

    3) 3)      R36用于复位电流检测变压器。 R18 (15欧姆)是在您所附的公式中命名的 RCS。  圈出的分压器/滤波器不允许来自 CS 引脚上电流互感器的高电压电势。

    BR

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、
    C30是 Cfilter、R23是 Rfilter。
    BR
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Frank 的回答!

    上一节中介绍的补偿网络用于电压控制模式。 为什么在示例原理图中需要电流控制? 是否严格用于同步整流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您能够解释该电路对 U4误差放大器的作用、这将非常有帮助。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    U4和相关的 RC 网络用于形成补偿网络以调节输出电压。 您可以通过学习以下链接下的视频了解更多信息。
    training.ti.com/buck-regulator-architectures-voltage-mode-buck-regulators network&tisearch=Search-EN-Support

    此致
    弗兰克