This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:QD NMOSFET 是否是必需的?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751198/lm5121-is-qd-nmosfet-mandatory

器件型号:LM5121
主题中讨论的其他器件: LM5122

 大家好、

 我的一位客户正在考虑将 LM5121用于他们的新产品。

 他们有以下问题。 请您提供我的答案或评论吗?

 问:连接电流感应电阻器(Rs)和电感器(Lin)之间的 QD NMOSFET 是强制性的吗?

    换句话说、如果 不需要切断从 Vin 到 Vout 的电流路径、是否可以移除 QD?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    感谢您考虑使用 LM5121。 是的、可以移除 FET、但我的问题是为什么不使用 LM5122?

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢你的答复。
    您能告诉我 LM5122与 LM5121相比的优势点吗? 价格和封装尺寸似乎相同。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    对于升压操作本身、它们基本上是相同的。 但是、LM5122将 LM5121获取的两个引脚重新用于断开 FET、现在您可以获得 SYNCOUT 和 OPT 功能、能够以菊花链方式配置多个 LM5122以支持更高的功率。 不能在多相中使用 Lm5121。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您的快速回复。 对客户和我都很有帮助!

    此致、
    Kazuya Nakai。