This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25005:负输出、如何与外部信号同步和启用

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25005, TPS54040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750859/lm25005-negative-output-how-to-syncronize-and-enable-with-external-signals

器件型号:LM25005
主题中讨论的其他器件: TPS54040

您好!

我想将 LM25005用作负升压转换器、uin = 12V、Uout =-15V、I = 0.5A。

我在这篇帖子中附上了设计 pdf。

我的问题是、现在如何将使能信号和同步信号(两者都以输入接地端为基准)馈送到电路? 在本设计中、AGND 引脚和 RT 引脚在我的案例中均以-15V 电压为基准(请参阅第一页的电路)。 但我的信号以输入 GND 为基准、而不是-15V。

请提供有关此主题的更多信息吗? e2e.ti.com/.../12Vneg_5F00_0A5_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Phillip:

    我已通知 LM25005的产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本应用手册讨论了降压和反相降压的接地方案之间的差异: www.ti.com/.../slva469c.pdf

    此外、此参考设计还展示了 TPS54040如何布线接地的示例: www.ti.com/.../PMP11791


    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn