This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24259:I2C 多写入/低源代码问题

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748454/bq24259-i2c-multi-write-poor-source-question

器件型号:BQ24259

您好专家、

我的客户对多路复用器写入函数有疑问。 当停止位未发送到 IC 时、他们想知道多写入命令是否会保留在 IC 中。 如果没有、将保留多少个命令? 例如、如果我们要在发送第六条命令时向 IC 和 I2C 上拉电压降发送6条命令、是否会保留之前的5条命令?

另一个问题是关于不良来源。 它们使用电源(4.8V)和串联40 Ω/5W 电阻器。 负载电流为30mA、VBUS 电压降至3.6V。 MCU 从 INT 引脚接收到中断、然后读取 REG09[5:4]。 但他们发现这里仍然是0b00。 我是否可以知道我们的测试程序是否正确? 或者糟糕的源检测与我们的想法不符?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    关于 I2C 多写入、我将在美国假期后的下一周、下周初查看设计。

    关于糟糕的电源检测测试、测试方法应该有效、但降至3.6V 与 I2C UVLO 太接近(假设未连接电池)。 不良源是 VBUS >3.6V 但< 3.9V。 它们是否可以增加电源或降低电阻器、以便 VBUS 看到~3.7V 至3.8V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    关于 I2C 多写入、发送 STOP 命令将停止 I2C 事务。

    您可以参阅数据表中的图26。 字母"P"表示 I2C 停止条件。 您可以对每个连续的寄存器进行写操作、直至该停止命令生效。


    此致、
    Joel H