This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:#CHG 指示灯问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748496/bq21040-chg-indicator-issue

器件型号:BQ21040

您好!

请参阅上一个问题:

1。

2.

================================================================================

 现在的问题 是:

我们 使用的电池可拆卸、具有10K NTC。  这意味 着电池和 NTC 将被移除或插入到一起。 移除电池后、#CHG 变为高电平、输出电压为4.2V。 我们知道这是 TTDM 模式、因此 我们 将237KOhm 作为 TS 接地、 但有时  它仍然出现在少数试验运行样本中、我们必须将该电阻器降低到200kOhm、甚至190khm、然后可以覆盖所有样本。

 根据用于计算电压的 TS 电流、237K 足以 防止 IC 进入 TTDM、为什么我必须将其降低到190KOhm?

2.我已经看到数据表已将建议电阻器从250K 修改为237K、这是因为 IC 容差吗?

3.由于项目将导致生产混乱,我如何确保190K 足以满足我们的设计需求?

4.当 TTDM 成功禁用时、OUT 在电池被移除时变为低电平、但有时即使 TTDM 禁用且电池被移除、#CHG 也会保持低电平、 因此我必须 用手或电压探头接触 TS 引脚、而#CHG 会变为低电平。  电压探头内电容的电荷典型值为50pF、因此我在 TS 引脚上添加了50pF、然后修复了该问题。

我想知道的是、BQ21040上发生这种情况的原因是什么。

很抱歉、由于我们仍在处理此问题、我们未在前一个主题中验证答案、请就此提供帮助、非常感谢!

此致、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 CT
    CHG 引脚不能很好地指示 TTDM 模式或存在电池。 它将指示首次充电、但在重新充电时不会指示。 移除电池后、TTDM 模式的最佳测试为4.2V。 取出电池后、非 TTDM 应在 OUT 处具有0V 导通电压。

    237k 值应该起作用、在这种情况下、您在 TS 上看到什么电压?

    另一个需要检查的问题是、在您的原理图中、输入电压为4.7V、这是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    了解这一点、但我们将根据生产计划保留 BQ21040。
    我将使用不同的电阻器测量 TS 的电压、并很快返回给您。

    我们现在使用的输入电压是5V 交流适配器。

    BTW、对于 TS 引脚上额外的50pF 有什么意见?(问题4)

    谢谢你。

    最棒的雷吉斯
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TS 引脚上添加一个小电容器不会是一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    谢谢、但可以参考问题4吗? 我想知道的问题是、发生这种情况的原因是什么? 为什么我必须触摸它?

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 CT
    触摸 TS 引脚和改变行为的影响可能由几个因素引起。 这将是一个高阻抗节点、您的身体的容量影响、可能的 ESD 事件、引脚可能引入的噪声或其他类似类型的事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    明白了、谢谢。

    我将测量 TS 引脚的波形、并很快返回给您。

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我们的客户测量了 TS 电压、保持在1.55~1.56V 左右。
    INTC 保持该电压。

    我们曾尝试在工厂将237K 修改为200K、直到现在才出现此问题。 是由于 IC 容差?

    此致、
    C.T.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 CT

    当客户测量1.55-1.56V 时、什么是电路配置、引脚上是否有电容器以及下拉电阻器(237k)的值?

    进入 TTDM 模式的跳闸点通常高于 1.6V、跳闸点的规格为1.55V 至1.65V。  但在室温下、它将非常接近1.6V。

    当电流小于50mA 时、TS (INTC)的行为与稳压器非常相似。  您将在 TS 上看到的237k 和200k 的电压大致相同。

    如果我们以这种方式考虑引脚、将有助于稳压器的因素是输出滤波电容器、可以尝试将 TS 引脚增大到接地电容器。

    电阻值为200k 或可能有用、只应看到电压轻微变化、但对 NTC 热/冷跳变点的影响更大。

    您发现了哪些生产日期代码器件的问题(在器件顶部标记)?  您能将其中的一些产品发运给我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 CT
    我想与您一起在线解决这个问题--从论坛上寻找一封电子邮件。