This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:SAR 时序寄存器(SARTIMING)

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747309/ucd3138-sar-timing-register-sartiming

器件型号:UCD3138

您好、先生:

在文档中、只有 SAR 计时寄存器的说明、如为 SAR 算法的 DAC 设定点的 XXX 位配置 XXX 时序;

这些时间安排是什么? 它们的基础是什么?

根据这些时序、新的 SAR 周期需要多长时间?

非常感谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该计时寄存器定义 DAC 的稳定时间、我们不建议更改默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这些时序是针对什么? 它们的基础是什么?

    根据这些时序、新的 SAR 周期需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些信息目前不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何时提供?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请不时访问 TI 网站、以检查此寄存器是否有任何更新信息。

    同样、我们不建议更改该寄存器的默认值、这样做可能会导致异常行为。