工具/软件:WEBENCH设计工具
当尝试使用具有19VIN 和-12VOUT (3A)的 LM25088生成 WEBENCH 设计时、WEBENCH 会进入错误屏幕。
它能够生成具有高达2.8A 输出的设计、但此后会出现错误。
这是 WEBENCH 问题、还是 LM25088不支持19VIN 至-12VOUT/3A?
谢谢、
Roger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Sam、您好!
很抱歉耽误你的时间。 我是在感恩节的一周外出的、刚赶上回来。
我无法弄清楚如何共享设计。
使用新的 WEBENCH -电源设计器、我在转到导出页面时找不到共享按钮。
我无法使用经典 WEBENCH 进行尝试。 不知道原因。
我随附此设计的 pdf。
如果可以、我可以向您发送该页面的导出 html 文件。
这就是我现在可以提供的所有内容。
直流/直流设计的基本设计输入参数为:
额定输入电压:19V (18.5Vmin - 19.5Vmax)
输出电压标称值:-12V
输出电流标称值:2.8A
IC:LV25088-2或-1
此致、
Roger Perry
Jeff、
好的。 Chrome 的工作速度比 IE 或 Firefox 快得多。
公开链接 是: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=0838B75B773FCC2B
谢谢、
Roger