This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:CELL_BATPRES /无需电池即可运行

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750493/bq25708-cell_batpres-operation-with-no-battery

器件型号:BQ25708

数据表指出、CELL_BATPRES 上的电压在加电时被感测以确定 SYSOVP/各种其他设置。

但是、如果我在移除电池时将 CELL_BATPRES 拉至低电平、器件如何在无电池的情况下启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julius 您好!

    如果存在适配器、BQ25708将关闭 VBUS 电源、即使未连接电池也是如此。  它会将 VSYS 调节为寄存器0x3E 中设置的 VSYS_MIN。

    但是、BQ25708不应在 CELL_BATPRES 被驱动至 GND (无电池)时上电(上电复位)。  这用于发出热移除电池的信号、但不用于在未连接电池的情况下启动器件。  原因是、当 CELL_BATPRES 在启动时为 GND 时、SYSOVP 等的默认设置设置设置为1S 值。  因此、如果您有任何其他电池组合、则这些设置将不正确。  具体而言、这是 SYSOVP 的问题、无法通过 I2C 寄存器写入来更改、但只能通过 CELL_BATPRES 进行设置。  1S 设置为5V SYSOVP、因此如果您使用任何其他数量的电池、则不会起作用。

    相反、假设电池存在、请在 CELL_BATPRES 设置为正确配置的情况下引导 BQ25708、然后在器件引导后将 CELL_BATPRES 驱动至接地。  (这里的时间不是很紧。  实际上、我在不将 CELL_BATPRES 接地的情况下、经常使用未连接电池的 EVM、这不是推荐的做法。  我的要点是、您可以执行从 UC 读取以验证器件是否已通电、然后将 CELL_BATPRES 驱动至 GND、即使需要几秒钟、也不会出现问题。)

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我想我理解。

    我们的另一个问题是、在某些情况下、我们希望立即终止充电。 是否明智的做法
    为此、是否将 CELL_BATPRES 下拉?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Julius、

    这可以通过 CELL_BATPRES 引脚实现。 但是、有一个位可以通过 SMBus 接口实现相同的功能。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Julius、

    这可以通过 CELL_BATPRES 引脚实现。 但是、有些位可以通过 SMBus 接口通过某个位实现相同的功能。


    此致、
    Joel H