This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:在工作温度下具有高电阻

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751481/tps22810-high-resistance-when-at-operating-temperature

器件型号:TPS22810

 我们板上有16个 TPS22810DRVT IC。 最近、16个中的2个表现出异常行为。 在冷启动后、它们运行良好、并为其子系统提供必要的电流(12V 时)。 但是、 如果 TPS22810DRVT 在热操作后被禁用、然后重新启用(以重新启动相关子系统)、则电压似乎太低、无法重新启动子系统。  

热关断行为(二进制= 0V 或12V)如何、或者电阻是否会因工作温度而升高。  

是否观察到类似类型的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    感谢您与 E2E 联系! 我以前没有看到过这种行为、我想知道您是否可以详细阐述几个问题、以帮助我更好地理解。

    要重申您的应用、您有12V 输入电压。 有时在热运行期间、ON 引脚被置为高电平、并且您不会在输出上读取~12V? 我的理解是否正确?

    几个问题:

    1. 您能详细说明一下"温暖"的环境吗? 器件是否仅在先进行冷启动、然后进行热测试之后才发生故障?
    2. 您正在使用什么负载电流? 您的系统条件是什么(CIN、负载电容、负载电阻、CT 等)
    3. 输出上升到什么电压?
    4. 您使用什么电压将 ON 引脚置为有效?

    您是否还可以附上一个器件工作正常、一个器件发生故障的原理图和示波器截图?  

    快速解释一下、只要器件的结温超过~160C、热关断就会打开。  

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确- 12Vin。

    正确-有时在热运行期间、ON 引脚被置为高电平、并且您不会在输出上读取~12V 电压。

    器件在冷启动后按预期工作。 TPS22810 IC 的后续启用/禁用无法为子组件提供必要的电压。  

    负载电流为~2.1A。   

    我们无法测量输出电压、但是、相关的12V 风扇最初会旋转、但会停止并振动、就像其上存在低电压一样。  

    使能引脚上使用3.3V 逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    最好获取行为波形、以便更好地了解正在发生的情况。 您是否能够在未连接下游负载的情况下测试 TPS22810、并查看是否能够复制该行为?  

    冷/热操作的运行温度是多少?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    IC 在没有负载的情况下按预期工作、通常也在处理负载、但确实存在一些异常情况。  

    我们是否应该期望负载开关在热关断(或禁用)期间完全关闭、或者是否存在残余电压?

    谢谢、

    Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、  

    在热关断期间、负载开关将关闭、但不会启用输出放电功能。 因此、在热关断期间、输出负载将不会放电、并且输出端可能存在残余电压。

    谢谢、

    黄亚瑟