This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:TPS63805是否适合该应用?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749537/tps63805-can-tps63805-be-suitable-for-the-application

器件型号:TPS63805

大家好、

我的客户正在寻求降压/升压、要求如下:

输入可能像4.8V~5.2V、输出5V/2A、它们希望获得稳定的5V 电压。 不确定 TPS63805在这里是否是一个好选择? 如果不是、您可以在此处帮助建议最适合的器件、谢谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    是的、建议使用 TPS63805。 何时需要它? 如果这是敏感信息、我们可以通过电子邮件继续。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果您对器件有任何其他问题、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳