This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525MX-H/J7002225版本的 LM3525是否符合 RoHS 标准?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750581/is-the-lm3525mx-h-j7002225-version-of-lm3525-rohs-compliant

关于 :LM3525MX-H/J7002225

我知道它很旧。  我知道它已经过时了。

该器件是否与 LM3525MX-H/NOPB 相同?  在 将 LM3525MX-H/J7002225放置在电路板上之前、我需要知道它们是否符合 RoHS 标准。  器件上的数字是相同的、但我注意到该器件的许多变化都有相同的标记。  我们非常感谢您的任何帮助!  谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tara、

    有问题了。

    我先弄清楚这个问题、然后再回答您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob 先生-感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tara、

    我已向 CQE 和 Planner 发送邮件进行检查。 我会在收到反馈时回复您。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tara、

    我已确认 LM3525MX-H/J7002225符合 RoHS 标准。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bob 先生!  我有足够的时间来完成我的项目。  你很棒!