工具/软件:WEBENCH设计工具
几天前、我为 TPS82150应用生成了一个"平衡"的 Webench 设计、它为我提供了非常合理的输入和输出电容器建议-一个10uF、25V 电容器用于 Cin、一个22uF、6.3V 电容器用于 Cout。 我的规格是 Vin = 4.0至13.5V、Vout = 3.3V、Iout = 0.65A。
此后、我使用相同的规格多次重新生成 Webench 设计、但它不是仅生成一个输入和输出电容器、而是为输入和输出提供需要2或3个电容器的设计。 我不想使用4到6个电容器-我只想使用2个。
我单击了设计中的 Cin 并查看了替代选项、大多数选项都是针对2或3个电容器。 只有几个单电容器选项。 当我在 Mouser 上查看这些单电容器选件时、它们要么缺货、不推荐用于新设计、要么非常昂贵(一小部分超过1美元甚至2美元)。
为什么 Webench 会提供与此类似的截然不同的结果? 如何使其提供合理的电容器建议?
道格·D.