This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61197:有关输出能力的问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750911/tps61197-question-about-output-capability

器件型号:TPS61197
我们希望使用 TPS61197来驱动 LCD 面板背光。 参数为:
输入电压:12V
输出电压:37V
输出电流:550mA
应用要求比较高、所以我需要知道在这些级别运行不会造成不应有的压力。 如果 TPS61197不适用、您建议使用什么替代产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:
    TPS61197可支持您的规格、但您的详细应用是什么? TPS61197主要用于电视和其他高压面板。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们计划使用它来驱动电视显示器中的液晶屏背面板。 显示器包含一对面板、因此我们打算在每个显示器上使用两个设备。 37V 电压下的电流需求是否完全符合12V 输入的 TPS 功能?

    最好的 rgds

    Julian Hiorns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:
    是的、TPS61197可为您的应用支持12V 输入。 如果您有任何更新、您可以告诉我。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sean -非常感谢您的反馈!