This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022:Lm5022不会为我创建设计! 请帮助。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5170-Q1, LM5170, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751191/webench-tools-lm5022-lm5022-wont-create-the-design-for-me-please-help

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5170-Q1LM5170LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI:

 我的 I/p 范围升压要求为12-48VDC、O/p I 需要300V/4A。 现在、我尝试使用 webench 创建设计、但它始终给我错误"哎呀! 出现了问题!"。 请帮我...非常期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    感谢您考虑使用 LM5022、但我认为 LM5022不适合您的1.2kW 设计。 驾驶员不够强。 对于1.2kW、您应考虑多相升压。 对于单相、您可能需要使用全桥转换器而不是升压转换器。

    我们确实有一个高功率器件 LM5170-Q1、它可以在四个阶段支持1.2kW 功率。 每个 LM5170都有两个相位、因此您需要两个 LM5170是四相升压配置。 对于我们的300V 输出、您只需使用整流器二极管、而不使用 LM5170高侧驱动器。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的快速回复... 我不明白您所说的多相升压是什么意思! 您能否为您的解释提供任何原理图?("LM5170-Q1、它可以在四相中支持1.2kW)。 非常期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、
    根据多相位、我意味着多个"较小"的升压转换器以并联的方式组合在一起、即它们的输入和输出连接在一起、以便在这些较小的转换器之间共享或分离总功率。 请参阅以下四相设计示例。 是的、这是一款 LM5122同步升压转换器、但对于您的300V、您无需同步升压。 此处的 SYNC 意味着同步整流器。

    http://www.ti.com/tool/PMP7837

    LM5170是一款双相器件、可通过组合两个 LM5170来实现四相器件。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢先生。 我会尝试。