This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:PGb 信号为何延迟32ms?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750011/tps23523-pgb-signal-why-delay-32ms

器件型号:TPS23523

从规格中可以看出、当栅极10V->0V 时、PGB 延迟为32ms、请参阅下表。

当我执行关断电源的测试时,请查看下图,黄色是 PGOOD,蓝色是传动器。当栅极10V->0V,但 PGb 延迟30ms? 为什么? 我们是否可以缩短时间、因为我们希望使用它来设计输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您的支持!
    让我检查一下、然后返回给您。 同时、您可以分享应用用例和终端设备详细信息。 目标规格是什么。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现、当触发欠压保护时、例如、我关闭电源、延迟时间为32ms、但

    当触发过压保护或过流保护时、延迟时间可能仅为1ms、对吗? 为什么?

    我希望我可以使用该信号来警告输入状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否帮助我们了解如何在驱动器10V->0V 时最大限度地缩短 Pgb 信号的延迟时间?

    我们希望延迟时间尽可能短。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    很抱歉耽误你的时间。 由于这是一款新器件、我需要检查 EVM 以确认您的状态。 今天我将回来。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使发生过压事件、PGb 延迟也为32ms。 我正在检查长时间延迟的原因。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢您、您还能帮您检查我们如何减少延迟时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PG 抗尖峰脉冲经过专门设计、以通过 ATIS 0600315.2013测试。 这种大的抗尖峰脉冲使热插拔有机会在不关闭下游负载的情况下最好地从瞬态中恢复。 根据设计、这是内部固定值。
    对于不同的延迟要求、请考虑使用外部监控电路来生成 PG 警报。

    此致、
    Rakesh