This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:在 i2c 连接时获取更新充电状态的问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27742-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750761/bq27742-g1-problem-to-get-updated-state-of-charge-while-i2c-interfacing

器件型号:BQ27742-G1

你好。。。 我现在正在使用 BQ27742-G1电量监测计。 我为电量监测计和控制器之间的 i2c 通信制作了一个简单的编程代码(stm32l053c8)。 我还使用 TENERGY 锂离子3.7V 1400mah 作为电量监测计。 并通过一种简单的设置、通过串联连接电阻器对电池放电、这样我就可以在特定的充电状态下获得值电压。 由于电池放电、我可以获得升压值、但在我取出电池并插入插座之前、SOC (如果充电状态)不会更新。

因此、请告诉我、为什么 SoC 在电压更新时不自行更新。 是否需要为此进行任何其他配置...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Reena
    我已回复了您的另一篇帖子
    谢谢
    Onyx