This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:bqStudio 连接问题

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750149/bq27426evm-738-bqstudio-connection-issue

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我正在尝试将 BQ27426EVM 连接到 bqStudio 进行测试、但当我将 EVM 连接到 EV2400和计算机时、出现以下错误:

我对您编写的软件在某种程度上与您设计的电路板不兼容感到困惑。 对于如何成功使用 bqStudio 与此 EVM、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有安装最新的 bqStudio、则可能会出现此类问题。 您的计算机上有哪个版本? PL 尝试从产品文件夹页面安装最新的 bqStudio 版本

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    在过去的三周内、我从产品文件夹安装了 bqstudio、因此我相信我已经拥有最新版本。

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您安装了哪个版本?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我安装了1.3.54.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装1.3.86.3
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    事实证明、这不能解决我的问题。 我安装了1.3.86.3、但仍然收到相同的警告。 请提供建议。

    Benjamin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能不能将附件放在计算机上 bqstudio 的配置文件夹中。

    e2e.ti.com/.../0426_5F00_2_5F00_02_2D00_bq27426G1.bqz

    谢谢

    Onyx