This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998-Q1:DDR3L 的最小 VDDQ 额定值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS51200-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751461/lp2998-q1-minimum-vddq-rating-for-ddr3l

器件型号:LP2998-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51200-Q1

您好、钱

感谢您对此做出的及时响应。 我有一个关于 VDDQ 电压的最后问题。 DDR3L 应用的最低 VDDQ 额定值是多少? 由于1.283V 的容差对于我的客户不起作用,如果他们考虑到电压降。

此致、
Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    在 JEDEC 规范中、DDR3L 的最小 VDDQ 电压为1.283V。
    您是否认为在客户的应用中 VDDQ 电压甚至可能更低?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    它们需要覆盖走线产生的损耗以及导线上的压降。 因此、即使在1.2V 范围内具有 VDDQ、它们也需要确保稳压器正常运行。

    考虑到这一点、他们现在正在评估 TPS51200、因为它具有更好的 VDDQ。

    Тhis 一直很有帮助。 谢谢你。

    Ross

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    如果 VDDQ 电压变为1.2V、我建议考虑使用 TPS51200-Q1。
    请记住、如果 VDDQ 变为1.2V、VTT 将为0.6V、VTT 电压可能超出 DDR3L 规格。

    谢谢