请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27441-G1 您好!
下面是有关 BQ27441的一些问题:
在 I2C 初始化 BQ27411之后、可以在 USB 充电时读取 SoC; 但 在 USB 断开后无法读取 SoC。
为什么我必须初始 化 BQ27441、然后 每次都可以读取 SoC。
3. 当 "USB 充电然后初始化" 和"USB 断开然后初始化"时、SoC%是不同的、它们应该是相同的?
非常感谢。
C.T.