This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:Qmax 压降过大

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747510/bq27441-g1-qmax-drops-too-much

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

在我的1S2P 电池组中、Qmax 会随每个放电周期下降、0% SoC 的电池电压会在几个周期后以小步长从新电池的2.7V 升至3.3V。 由电池组供电的器件的完整充电容量和运行时间也会持续下降。

我的参数是:

designVoltage 3700、terminateVoltage 2500、reserveCapacity 200、designCAPITY_mAh 6700、designEnergy 24790、 TaperRate 240 (=280mA)、dsgCurrentTh 700 (=95mA)、chgCurrentTh 700 (=95mA)、高电流1000 (=67mA)、SIMRATE 0x219 (280-3350mA)、负载模式3 (恒定电流、14s 的平均值)

我的充电电流高达2A、放电功率为5W。我的微控制器在0% SoC 时停止放电。 满时等待2h、空时等待2h、以便重新计算 Qmax。

为什么电池容量"松动"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Achimo、

    该监测计具有可使用的精选电池化学物质。 如果您的电池化学成分不适合、您可能会遇到与您所看到的类似的各种问题。

    我建议您使用我们的工具 gpcchem 来确定您的电池是否可以与 bq27441配合使用。 如果工具报告返回、表明 此器件出现较大错误、则 恐怕您无法使用它、并且必须更改器件。 如果返回时出现可接受的错误、则需要为我们提供测试的 LGG 和日志文件以进行调试。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    谢谢、我将为 gpcchem 准备数据。

    我并联使用两节 NCR18650BF 电池。 我认为这些标准电池不应该成为问题。 你同意吗?

    我的电池中唯一不完美的地方是电池温度测量:我使用电量监测计的内部温度传感器。BQ27441位于安装在电池上的 PCB 的背面。 您认为这是个问题吗? 我将首先测量温度差。

    此致、

    阿奇莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度应该很好。 它可能不是最准确的、但可以正常工作
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    谢谢你。

    由于 PCB 上产生的热量、电池和 BQ27441的温度差异在放电时最高为3°C、在充电时最高为10°C。 在弛张期间、当重新计算 Qmax 时、温差低于1°C 因此、这似乎没有问题。

    我通过以2.6伏而不是0% SoC 的电压关闭电池来解决了 Qmax 下降的问题。 通过这种方法、BQ27441可获知稳定的 Qmax 值、在放电期间、SoC 会很好地降至0% SoC。 然后、我等待一些(5到15)分钟、直到电压达到2.6V 并停止放电。

    这样我的问题就得到了解决、但我对不得不检查电池电压而不能仅依靠 SoC 感到有点失望。 因此、我将为 GPC 收集数据。 GPC 为 BQ27441计算了哪些参数?

    此致

    阿奇莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不会设置参数。 它只是决定电量监测计是否适合。 电阻器
    谢谢
    Onyx