主题中讨论的其他器件: TPS82150
您好!
LMZ21700数据表中的第10.1.2段(第27页)显示"使用从输出电容器的 Vout 端子到 VOS 引脚的细短走线。" 图81和图82中的两个布局示例都显示了第3层上的该布线。
在我的设计中、我将第2层用于 GND 平面、将第3层用于 Vout (Vcc =+3.3V)输出电源平面。 我是否可以使用过孔直接将 VOS 引脚连接到我的电源平面、而无需布线?
谢谢、
道格
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LMZ21700数据表中的第10.1.2段(第27页)显示"使用从输出电容器的 Vout 端子到 VOS 引脚的细短走线。" 图81和图82中的两个布局示例都显示了第3层上的该布线。
在我的设计中、我将第2层用于 GND 平面、将第3层用于 Vout (Vcc =+3.3V)输出电源平面。 我是否可以使用过孔直接将 VOS 引脚连接到我的电源平面、而无需布线?
谢谢、
道格
您好 Doug、
理想情况下、布线有助于降低耦合到 VOS 线路上的噪声。 电源平面可能会耦合系统上的周围噪声。 VOS 引脚对噪声很敏感、如果不遵循、我们观察到稳压器存在一些问题。 简而言之,应考虑到以下建议:
如果您需要进一步的帮助、您可以发送 PCB 布局的修边(包括所有层)、以便我在制造前进行检查。
此致、
Jimmy
Jimmy、
感谢您的回复。
"理想情况下、布线有助于降低耦合到 VOS 线路上的噪声。 电源平面可能会耦合系统上的周围噪声。 VOS 引脚对噪声很敏感、如果不遵循、我们已经观察到稳压器存在一些问题。"
我认为这可能是令人关切的问题。 这里是对 PCB 布局顶层的修剪。 除了过孔、其他三层上没有什么可看的。 第二层是 GND 层、第三层是 VCC 层、底层可用于布线。 我已经使用过孔从 Vos 引脚直接下降到 VCC 层、通过连接到 VCC 平面、从那里到输出电容器(C19)的电流为0.27"。
我想我可以用开孔环绕 VCC 平面上的 Vos 路径、还可以在 Vos 路径下的底层上放置一个接地多边形。
你推荐什么?
此致、
道格
道格
我想参考数据表 中的 PCB 布局示例(第10.2.1.1节) 这与您的 PCB 布局类似、但第3层和第4层是 GND 层、有助于进一步隔离噪声和 VOS 信号"夹层"。 在3层 VCC 平面上放置接地插片并在 LMZ21700电路周围放置一个大型接地多边形应该有效。
此致、
Jimmy
道格
我认为、您可以在 Vos 路径的任一侧放置布线以实现电气隔离。 如果您可以在 Vos 焊盘附近放置 Vout、这肯定会降低噪声耦合的可能性。Vos 与输出电容器之间的路径被视为"专用 Vos 走线"、应具有进一步的接地屏蔽和电气隔离。 这里的目标是在 Vos 和 Vout 之间创建最小的电感环路。 这是初级隔离、而隔离是次级隔离。
如果 未遵循数据表 PCB 布局建议、则 LMZ2170X 系列器件会出现 VOS 噪声问题。
此致、
Jimmy