This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:电池过压保护 INT 输出问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750638/bq24295-battery-overvoltage-protection-int-output-question

器件型号:BQ24295

我的客户发现他们的 BQ24295充电器设计存在一些奇怪的行为。

 

关于数据表(电池保护)中的第8.3.5.5节:

"在我们的测试中、我们将施加充电电流(Vin 到 VBAT)、这当然会像通常那样在4.2V 左右终止。  这种保护表示它将钳制在标称电池电压的104%、并应引发中断。  但是、当我们继续将 Vbat 上的电压提高到104%阈值以上时、不会引发中断。  相反、当从 BatOVP 电平返回时会引发中断。  测试设置中是否缺少某些内容?”

“我们在消除过压条件后看到 INT 脉冲。  我们在实现 OV 时看不到脉冲。”

 

有什么想法?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们没有发现问题、但需要在工作台上进行测试以进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark、  

    客户是否确认他们正在进入 BAT OVP 条件? 尽管没有 INT 信令、但他们是否在进入时读取状态寄存器以进行确认?

    正如 Jeff 所说的、我们知道该器件的运行存在任何问题、因此他们看到的波形会很有用。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、

    客户测试的电平未超过数据表中规定的典型 OVP 电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    我们在工作台上进行了测试、发现 INT 发生在117% BATREG 时。 由于未提供最大 OVP 规格、仅提供104%下的典型值、因此最大 OVP 可能为117%。