This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:请检查我的客户电路。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140, TPS54040A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750759/tps54140-please-check-my-customer-circuit

器件型号:TPS54140
主题中讨论的其他器件: TPS54040A

大家好、团队成员。

我的客户在尝试使用 TPS54140的前提下进行评估。

客户按照当时的情况转移了不同系统的电路、并创建了以下设计的电路板。

<规格>

VIN:18~30V(24V@典型值)Ω

输出电压:5V

输出电流:0.06A

<电路>

※客户同意将此电路图发送给您的公司。

当我们有问题时、我们已经处于创建电路板后无法轻松返回的状态。

所以、建议我。

如果客户判断评估了现场的操作检查、以便就"纹波电压增加"和"降级响应"达成一致、

还有其他问题吗?

※前提​​是您也不能更改外设部件的数值。

(例如、:由于这个电路设计、它可能会被破坏或输出电压振荡、并且它不能稳定运行。 等等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Pokun、

    我已将您的查询转发给产品专家。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    博库姆

    您是否在询问降解过程中的稳定性? 如果是,请使用 Webench 并模拟闭环响应。

    Ambreesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    >您是否在询问脱垢过程中的稳定性? 如果是,请使用 Webench 并模拟闭环响应。

    是的、但我已经在 Webench 上进行了仿真。
    因此、有足够的相补角。

    此外、我的客户希望在不更改电路乘法器和模式的情况下尽可能继续。

    基于此、该电路是否存在除相补角之外的致命问题?

    Pokun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pokun、

    以下是我们的建议:

    1.电流设计具有极低的环路带宽,即交叉发生在4kHz 左右。 我建议按如下方式更改公司值:
    Rcom=65k (R156) Ccomp = 10n (C91)

    2.使用饱和电流高于器件电流限制约2.8A 的输出电感器。 我在这里建议使用 TPS54040A,它具有相似的引脚,但具有较低的电流限制。

    ----阿姆布雷什