This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54318:在管理 VIN 时是否存在任何风险?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747002/tps54318-is-there-any-risk-when-en-vin

器件型号:TPS54318

大家好、团队、

我的客户有一个新设计、EN 引脚电压高于 VIN 引脚电压。

只需与您核实当 EN>VIN 时是否会有任何风险? 我从方框图中看到、VIN 和 EN 之间有电流路径。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    我不能想到它会引起的任何问题。  如果我发现其他问题、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    我们将对此进行仔细检查。 可能需要一天左右的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    我已修改信息。 我不会将 EN 置于3.3V 以上。对于此系列中的某些器件、3.3V 已包含在针对 EN 的绝对最大值表中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    在 TPS54318数据表中、 EN 的最大值为7V。

    在客户设计中、VIN=3.3V、EN=4.5V。 是否有风险?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    关于这一点,似乎有一些相互冲突的信息。  我将进一步调查。  请记住、即将到来的这一周是美国的假日。  我的回复可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、

    感谢您的反馈、客户正在等待我们的新电路板制造结果。

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    存在许多冲突数据。 可能需要一些时间才能将其解开,因为许多原来的人已经不在了。 我保守的建议是 EN 不应高于 VIN。 使用电阻分压器降低电压。 我还必须为另一位客户进行调查。 下周同一时间再见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    EN 电压应始终小于 Vin。