This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54618的问题

Guru**** 2578735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751126/questions-of-tps54618

主题中讨论的其他器件:TPS54618

我们有关于 TPS54618的问题。

问题1.

在数据表第29页的图.42中、

请告诉我们开关频率的条件。

我们需要知道当开关频率为~500kHz 时的瞬态响应。

你有数据吗?

问题2.

请告诉我们提高 TPS54618效率的方法。

例如、低开关频率或外部器件?

请告诉我们您的解决方案。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    西泽-圣、

    对于问题1、开关频率为1MHz。  W 没有500kHz 的特定数据。

    通常、您可以通过降低 Fsw 和降低电感器损耗(降低 DCR 和磁芯损耗)来提高效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    当开关频率下降时、瞬态响应如何变化?

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    这个问题中有很多活动部件。 如果您有两个电路、一个针对1MHz 进行了优化、另一个针对500kHz 进行了优化、那么您将从1MHz 设计中获得更好的瞬态响应。 另一方面、我可以设计一个优化的500kHz 电路、该电路的瞬态响应要比低于最佳的1MHz 0r 甚至2MHz 设计好得多。 正如我说过的、有很多变量、输出电容器和电感器、补偿网络等 对于两个仅更改开关频率的相同电路、我认为差异会很小。