This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:BQ7692006PWR 引脚连接

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ34Z100, BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746185/bq76920-bq7692006pwr-pin-connection

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100BQ34110

您好!

我在我们的项目中使用 BQ7692006PWR IC。电量监测计 IC、VC0至 VC5的引脚用于电池监控。我想问您、如果我不想监控电池、我应该如何处理该引脚?? 即 VC0至 VC5.Pin。

正在等待您的回复!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    请参阅 bq76920数据表表中的表8-1中的连接。 基本上、未使用的输入短接到下一个输入、但该部件需要使用顶部电池。 所以
    对于5节电池、请使用所有输入。
    对于4节电池、将 VC4和 VC3短接并用作电池3和4之间的输入
    对于3节电池、短接 VC4、VC3和 VC2并用作电池2和3之间的输入
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是电池组、该电池组只有两根电线+ve 和-ve。 电池组电压将为11.1伏(3.7伏*3节电池)。

    根据数据表提供的详细信息、IC 要求电芯3的 VC 5 - VC 4输入、电芯2的 VC 2 - VC 1和电芯1的 VC 1- VC 0。

    但是、根据电池组结构、我们只有两条+ve 和-ve 线。

    那么、引脚的配置应该是什么。

    电池规格为5000mAh 和11.1V 锂离子电池(3芯结构)、放电率为1C。

    因此、您能否提供详细信息、Rsns 电阻值应该是什么...?

    我的负载消耗3.5A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    bq76920用于监控电池盒内通常的单个电池。 由于它必须具有单个电池电压才能运行、因此它实际上不适用于仅电池组级别的实施。 您可以使用电阻分压器仿真单节电池电压、从而使 bq76920正常运行、并且它可以在过压或欠压情况下响应平均电池电压。 但是、bq76920将无法正确识别单个电池的电压、用于实现此目的的电阻分压器将是电池上的恒定负载、而此部件无法在低电压下断开。
    您的分压器可以是大值电阻器来降低电流、MCU 可以在足够低的电压下关闭电阻分压器以移除漏极。 连接后、MCU 可以从 BAT 寄存器获取电池电压、但您可能希望让 MCU 直接测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。您能否为电池组推荐其他电压为11.1V 的电量监测计、还可以为我推荐输入电压范围为24v 最大值、充电电流为2A 的充电 IC

    此外、如果可能、建议使用任何适用于3节电池组且同时结合了电池充电和电量监测计的其他 IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    bq34110或 bq34z100-R1是将在电池组级别工作的监测计。 bq34z100将需要化学匹配。
    我们没有带充电器的电池组电量监测计。
    充电 IC 由不同的组处理、请单独发布、以便对这些产品有一定了解的人员能够识别该帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    我已经更新了电池结构,在我们的电池组中,我们已经提供了用于电池保护的 PCM,因此在我们的原理图中,我们绕过了两个 MOSFET Q10和 Q11及其其他组件,并感应了通过 R195电阻器的电流,那么这个配置是否可以……??

    我还更新了 VC-5到 VC-0引脚与电池的引脚连接。

    我随附原理图文档。

    正在等待您的回复!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    bq76920 VSS 应该/必须以电池 GND_BAT 为基准、以将电压保持在适当的范围内。 FET 上的 R200短接可提供合适的基准、但不提供 FET 的功能。 在检测电阻器负载侧有 GND 的情况下、确保检测引脚和输入保持在安全的电压范围内。
    系统的负载侧通常从 FET 右侧的 VCC_BAT_12V 变为 GND、以便负载电流在启用时流经感应电阻器和 FET、请参阅数据表图8-1中的概念。
    单端电容器可能会在电池连接期间产生负电压、而数据表图8-1等上部 VCn 输入的差分连接可避免这种情况。
    REGSRC 需要 VCC_BAT_12V 电源、通常使用滤波电阻器。
    如果不使用电源、REGOUT 需要一个4.7uF 或1uF 的滤波电容器。
    TS1需要一个下拉电阻器、并需要一种方法来引导具有正向边沿的器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!!!

    图中描述了我们的系统流程。

    在我们的设计中、我们不使用电量监测计的稳压器、因此是否需要将 REGSRC 引脚连接到 VCC_BAT_12V...?

    此外、我们通过使用电容器将 REGOUT 引脚接地来旁路 REGOUT 引脚。 那么、它是否可以...?

    我们不想使用热敏电阻 TS1引脚、因此 TS1引脚的状态应该是什么...?

    正在等待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    到 bq76920信号的电容器应连接到 VSS。 具有 VSS 的基准通常连接到电池接地、以使所有信号保持在安全工作范围内(在绝对最大值范围内)、某些设计将在电流适中的检测电阻器之后连接 VSS。
    最好将 C209的底部连接到 VSS 接地、而不是 VC0、请参阅数据表的图8-1。
    如果组装了电池保护 FET、请确保为 SCL、SDA 和可能超过 FET 打开的接地基准的任何其他信号提供一些保护。
    是的、即使设计在外部不使用 REGOUT、也需要 REGSRC。 REGOUT 用于内部电路。
    是的、REGOUT 必须有一个旁路电容器。 由于您不在外部使用它、因此1uF 是合适的。
    请注意、bq76920是一款监控器件、在"系统"中使用 MCU 可作为电量监测计的一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生

    感谢您的意见、我们对此表示感谢。!

    根据所需的更新、我们更改了 VSS 引脚的接地并连接到 BAT_GND。

    已连接 引脚 REGOUT、CAP1引脚的值为1uF 电容器。

    已 使用滤波电阻器将 REGSRC 与 BAT 引脚连接。

    对于 TS1引脚、我们使用4.7K 和10k 的值连接分压器电路。在数据表中、它指定其逻辑电压应高于1V、以使 IC 保持正常模式。

    您能否解释这句话:"如果组装了电池保护 FET、请确保为 SCL、SDA 和任何可能跨越 FET 打开的接地基准的其他信号提供一定程度的保护。"。

    我随附了更新后的原理图。

    正在等待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    REGOUT 和 CAP1是不同的电源输出、必须与单独的电容器分开、不得将它们连接在一起。 电源输入/输出的所有电容器都应连接到 VSS 电位。
    C209底部应连接到 VSS 电位。
    C211和 C213 shoud 连接到 VSS 电位。
    分压器不适用于 TS1、高电平不会使器件保持唤醒状态、需要上升沿来唤醒器件。 如果您的 MCU 始终处于唤醒状态、则 MCU 可以在需要唤醒器件时驱动分压器。 如果您需要创意、请参阅产品文件夹中的引导开关替代方案注释。
    关于保护开关:当开关打开时、系统的负载侧将崩溃、从而产生其他系统电压电势。 任何接口线路也将拉至该电位。 因此、如果您组装/连接 Q10和 Q11、并且在没有适配器供电的情况下会发生保护事件、则系统接地将变为12V。 SCL 和 SDA 也会变为12V、这对 bq76920以及可能的 MCU 而言是不利的。 一种解决方案可能是也切换接口、请参阅 www.ti.com/.../slua726a.pdf 图10。 其他选项包括高侧开关或通信路径的隔离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生  

    感谢您的参与。

    我随附了该文档及更新后的文件。

    我还在为您附上 TS1引脚的引脚配置的图像文件。为什么使用10k 电阻器将其接地至 VSS 电位?

    此外、我们还更改了 TS1引脚的配置、并连接到 MCU 引脚以唤醒电量监测计。此配置是否正确。

    您还能告诉我事件、当电量监测计唤醒至正常模式时、或者是否有其他方法可以让电量监测计始终保持在正常模式、当应用电池通电时、它将始终插入...?

    如果我们绕过两个 MOSFET Q10和 Q11、它会影响电流感测电量监测计的功能...?

    正在等待您的回复!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tirthal、
    TS1引脚有2种用途、首先用于将器件从上升沿唤醒、其次用于测量热敏电阻的温度。 为了获得上升沿、引脚必须为低电平。 为了测量温度、建议使用10k 热敏电阻。 因此、对于下拉电阻器、常见的建议是10k Ω。
    如果引脚保持断开状态并悬空为高电平、并且器件关断、则施加高电平信号将不会提供边沿、并且器件将不会唤醒。 虽然建议在所述位置使用10k、但其他电阻值仍有效、请调用热敏电阻随温度变化的电阻。 如果不使用热敏电阻测量温度、则合理范围内的任何值都适用。
    bq76920监视器在启动后处于打开状态、除非电池电压下降至关断水平、否则不会自动关闭。 如果器件从某些意外事件进入睡眠(运输模式)状态、MCU 应应用引导信号。
    绕过 MOSFET 不会影响电流感应。