This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:为视频信号创建单个电源

Guru**** 2582275 points
Other Parts Discussed in Thread: LT1054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751464/lt1054-creating-a-single-power-supply-for-video-signal

器件型号:LT1054

我正在使用 AD8170 (www.analogue.com/.../AD8170_8174.pdf  )为 HD-TVI 摄像头创建一个2:1开关。  我需要为此芯片创建单个电源、使其能够在我们的 PCB 上运行。 我来到这个论坛(electronics.stackexchange.com/.../generating-plus-and-minus-voltages-for-op-amp   ),在这里我看到了使用 LT1054的单电源解决方案(见下文)。如果他们认为这是一个好的解决方案,我想征求他人的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    感谢您的关注。 LT1054是一款电荷泵电路、无需使用电感器即可从+Vin 生成-Vin。 上面显示的原理图可以从+5V 输入产生大约+9V 和-5V 的电压。 如果您不需要+9V、但+5V 和-5V 足以满足您的电路需求、您可以删除 D1、D2、C7和 C9。 您的+5V 电源轨可以是正偏置、而 VA-(=~-5V)可以是负偏置。

    希望这能澄清。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,你好,非常感谢你的帮助! 出于好奇、您认为哪种信号是我创建正负信号的最佳选择
    1) 1)使用稳压器获得5V 电压、然后将该电压发送到 LT1054
    2) 2)使用稳压器、然后将其连接到虚拟 GND?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、

    因此我尝试了下面的原理图(见附图)、并且我从输入5V 获得了大约0.2V 的 VA-压降(有关解决此问题的任何建议) 、我还想将 VA+从我绘制的位置获取? 如果是、则 VA+和 VA-的电压不相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brittany、

    VA-上的0.2V 压降是由开关电容器充电和放电期间的内部电路引起的。 是的、我打算直接从您的5V 输入获取 VA+。 如果您想从 VA+降低一点电压、您可以在5V 输入和 VA+之间插入一个小型肖特基二极管。

    对于运算放大器双极偏置、+和-电源无需完全匹配、这就是简单电荷泵 LT1054最适合的地方。 但是、如果您真的需要通过5V 输入实现精确调节和匹配的+/-电压轨、则使用 LT1054会更复杂、但我认为您不需要这样的复杂度。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youhao、您好、非常了解! 运算放大器双极偏置是否由于本节的原因而不需要完全匹配(请参阅所附图片)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    偏置电源电压通常超出您的信号动态范围。 例如、在您的情况下、我怀疑您正在处理的信号接近+/-4.5V。 只要您的偏置电源覆盖此范围、您就会看到性能差异。