This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5121:LM5121浪涌电流限制程序#2

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749429/lm5121-lm5121-inrush-current-limit-program-2

器件型号:LM5121

 

  现在、我将 LM5121用于10.5V - 14.5V 的升压输入、以输出24V 输出200W、并通过 RSENSE 电流= 3m Ω 来设置 OCP 点。

  但我发现栅极驱动器断开开关输入 MOSFET 无法关闭。 当转换器关断时、OCP 会影响输入电压旁路到输出。
  我通过添加浪涌电流限制编程#2 (R_Inrush = 10Kohm)改进了这个问题。  我对该电路有一些疑问、如下所示。     
  

  电阻器偏置晶体管是 RSLOPE? (原始 I use RSLOPE = 100K Ω 连接至 GND @ freq 150kHz)。

  2.如何计算 电阻器偏置晶体管?

此致

沃查章洪
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Watchhone、
    支持此 IC 的专家已不在办公室。 他将在下周回答你的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是在重复的线程中响应的、因此让我们关闭这里的线程。