请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5121 现在、我将 LM5121用于10.5V - 14.5V 的升压输入、以输出24V 功率200W、并通过 RSENSE 电流= 3m Ω 来设置 OCP 点。
但我发现栅极驱动器断开开关输入 MOSFET 无法关闭。 当转换器关断时、OCP 会影响输入电压旁路到输出。
我通过添加浪涌电流限制编程#2 (R_Inrush = 10Kohm)改进了这个问题。 我对该电路有一些疑问、如下所示。
电阻器偏置晶体管是 RSLOPE? (原始 I use RSLOPE = 100K Ω 连接至 GND @ freq 150kHz)。
2.如何计算电阻器偏置晶体管?
此致
沃查章洪