This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 反激式输出电容器选择标准

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750898/fly-back-output-capacitor-selection-criteria

Lnk:-

www.ti.com/.../slva559.pdf

www.ti.com/.../slva559.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的关注。 6kHz 是环路带宽(请参阅文档的图7)、阶跃负载响应应在大约1/6kHz 的时间窗口中恢复。 在恢复之前、输出电容器应提供阶跃的额外电流。 通过满足(21)、输出电容器将使输出电压保持在200mV 以下。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我有两项要求

    但我没有 环路小信号响应图、那么如何确定 Fbw。

    1) 1)从下图中标记区域是否正确?

    2)一般而言、如何获取 Fbw 值任何公式或经验法则?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要更清楚一点,如何得出 fbw 值,因为情况设计人员没有环路信号响应图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您标记的区域是正确的。

    您需要首先确定交叉频率、然后决定如何补偿环路以实现该频率。

    谢谢、
    Youhao