This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更改电池容量

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM, BQ34Z100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731196/bq34z100-g1-changing-battery-capacity

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEMBQ34Z100EV2400

大家好、

我对这个问题有疑问:

在该主题中、我们在配置 BQ34Z100-G1器件以分别与2S 铅酸电池5000mAh 配合使用方面获得了帮助。 现在、我们需要使用相同的配置、但这些电池会替换为更大的配置- 8000mAh。 我已加载旧配置并更改了:

  • 设计容量从5000到8000、
  • 从10000到16000的设计能源。

然后、我已将电池充满电。 问题在于设计容量仍然为4730mAh (请参阅下面的屏幕截图)。 现在、我将通过一个10欧姆电阻器对电池放电。

我还附上了 gg.csv 文件。 我在这里做错了什么?e2e.ti.com/.../enersys_5F00_e.gg.rar

我希望在这一问题上提供所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、感谢您的回答。
    在"整个学习周期"学习周期中、您是否意味着在一个日志中连续进行充电+放电+充电+放电? 如果是、这需要我4天的时间、因为充电和放电时间有点慢。 每天早上、我都会连接交流适配器进行充电、或者连接一个功率电阻器进行放电。
    OD 您是指完全放电+休息时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请查看以下日志、并告诉我这一个日志是否有用。 这是周末的收费+放电日志。 SoC 在这方面表现异常。

    e2e.ti.com/.../16.11.18_5F00_chrg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您的更新。 我将在明天分析该日志。 是否还可以包含与上述日志相匹配的 gg.csv 文件?

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    很抱歉、忘记了。 自上次日志以来、我没有接触到系统、现在生成了 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../last.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您提供 gg 文件。 我将分析并在明天提供更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    请重新运行学习周期、但将闪存更新确定电芯电压设置为0。 我们稍后将增加此值、尤其是因为您的电池组电压可能会降至2800mV 以下、但我想在调试期间将其作为变量移除。

    GG 文件仍显示未记忆的软件包。 临时修改此值将确保写入 DataFlash。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bryan、感谢您的回答。
    现在就执行该操作、记录并告知您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    请查找随附的日志和 gg 文件。 我有一些连接问题(因此错误日志)、但这不应干扰、只是在需要时附加。 我在一段充电时间后开始记录、然后有一个很长的完全放电。

    e2e.ti.com/.../volt0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    感谢您提供更新的日志。 将在星期四之前分析和更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lukasz:

    因为我们在本地有电池、所以使这种支持脱机。

    此致、
    Bryan Kahler