This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH04040W:FET 烧毁

Guru**** 2586665 points
Other Parts Discussed in Thread: PTH04040W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749079/pth04040w-burnout-of-fet

器件型号:PTH04040W

大家好、团队成员。

发生了几个事件、其中 PTH04040W 的特定 FET 烧毁。
下图中圈出了燃烧的 FET。


我认为、如果输入过压、其他 FET 也会断开、但仅断开某些 FET。
您能估计原因吗?

我认为 PTH04040 W 是三相 PWM、但它是否始终以三相运行? 或者、相位数是否会根据负载而增加?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    您的初始条件(VIN、VOUT、IOUT)是什么? 您在上面所示的模块使用多相开关模式拓扑、并且始终在三相模式下运行、从而允许三条路径共享总负载电流。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy。

    VIN=5V、VOUT=1.2V、Iout=10-20A

    断开的 FET 始终相同。
    是否有类似的情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiotsugu 您好:

    您能否通过 tguerin@ti.com 直接与我联系、了解有关此 PTH04040W 问题的信息

    请包括顶层组件和器件型号标签的实际图片

    包含 您的实际原理图以及输入和输出电容?

    此应用中使用的输出极化电容 ESR 和类型是什么?

    您能否详细介绍输入电源总线<输入总线上是否存在任何高电压瞬变

    此致

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我将向您发送一封电子邮件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 Hirotsugu 离线工作。

    Tom