This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548B22:TPS548B22的开关频率选择

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749859/tps548b22-switch-frequency-selection-for-tps548b22

器件型号:TPS548B22

您好!

对于开关频率选择、我们给出了以下建议表。  

但是、对于宽范围可调应用(例如0.8V~1V、带外部调节)、如何选择频率?

还是 IC 会根据实际工作条件自动调整内部斜坡?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、
    当您说"外部调整"时、您是否指的是 DCAP 模式设置? 该器件可通过 MODE 引脚电阻器设置(数据表上的第19页)配置为 DCAP 或 DCAP3。
    在 DCAP3模式下、需要根据您提供的建议斜坡选择表、通过 FSEL 引脚搭接电阻器(第17页)配置内部斜坡设置。 表7只是基于最佳瞬态响应、抖动性能和稳定性的建议。 但是、客户可以根据需要调整斜坡值。 时间常数(R÷2)越低、抖动性能越好、瞬态响应越差。 对于较高的时间常数(Rx3)、抖动性能越差、瞬态响应越好。 请记住、高抖动不会造成不稳定。 主要影响是输出电压纹波的总振幅、无论 VOUT 纹波是否符合规格。
    谢谢。
    Amnat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amnat:
    输出不是固定的、客户将更改反馈以获得高裕度和低裕度。
    因此、实际输出介于0.8~1V 之间

    谢谢。
    Oliver OU
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    频率选择完全取决于客户偏好。  某些客户可能会选择特定的频率 以防止对其他设备的任何潜在干扰。 您还必须牢记我们器件的最短导通时间和最短关断时间限制。   您可以使用该器件的设计工具来正确设计系统、使其不受 器件 限制。  我将直接向您发送设计工具。

    谢谢。

    Amnat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amnat:

    非常感谢您的提醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    没问题。  我很高兴能提供帮助。

    谢谢你。

    Amnat