This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:关断模式-唤醒 PACK 引脚的电压?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610EVM-532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751051/bq28z610-shutdown-mode---voltage-to-pack-pin-to-wake-up

器件型号:BQ28Z610

大家好、

我最近购买了 BQ28Z610EVM-532评估套件、现在我正在尝试。 我观看了 YouTube 视频: www.youtube.com/watch

它介绍了 EVM 和 BQ Studio 的基础知识。 这个人说的操作之一是在 PACK 引脚上施加电压、或按下 S1开关(连接电池)、以便将 IC 从关断状态唤醒。 它是唤醒 IC 的唯一方法吗? 当 IC 从 TDS 中从头开始引导时、它的状态没有太多关系。

我正在设计一种无线产品、它最终将被存储和运输。 用户将无法使用电池、因此电池始终处于连接状态。 它采用2S LiFePO4配置、可通过充电器进行充电。 尽管如此、我希望确保在存储或运输产品时电池不会在电量监测计中放电、因此我采用了磁性开关来在工作模式和存储模式之间切换。 因此、使用该开关、我想将 PACK+连接到负载、并将电量监测计从关断状态唤醒。

您建议做什么?

谢谢、

Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我所说的工作原理图:



    我不需要 OV 保护、因为我的充电器会处理这个问题。 此外、我的电池还集成了 OV 和 UV 保护。 CT52AN 是磁性开关、可在磁体接近时锁存(将产品置于工作模式)。 PACK 引脚通过5 Ω 电阻器连接到 VC2引脚、以便唤醒 BQ。 当用户再次滑动磁体时、开关会锁存关闭、BQ 会返回关断状态。 我的问题是:IC 关断时、VC1上的电压是否有问题? VC1是否会有大量泄漏?

    请告诉我、您是否看到此电路存在一些问题。

    此致、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题已分配给我。 我将在接下来的48小时内回答这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、需要电池组上的电压将电量监测计从关断状态唤醒。 您实现的开关也会唤醒监测计。 原理图不正常。 5欧姆是一个平衡电阻器。 您需要在 DSG FET 之后连接 PACK。 在本例中、它之前就有。 如果您在 VC1处有电压、则肯定会有大量的泄漏通过监测计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Batt。

    我使用 Qooitech 的 Otii 测量源进行了一些测量、以检查 IC 在不同情况下的消耗和泄漏。

    当芯片处于关断模式且 VC1处于3.2V (VC2未连接)时、进入芯片的电流小于1uA。 我觉得可以。 这是我在运输和存储模式下希望进入的状态。 因此、我基本上会断开电池组的2P 端口、并且在只有1P 连接到 VC1后断开连接。 我还注意到、如果此时 VC2连接到 PACK、电流将从 VC1泄漏到内部 MOSFET 的体二极管 PACK。 该电流超过500uA、因此我需要避免这种情况。 在修剪和存储产品时、我需要从 PACK 上断开 VC2的连接。 我将会对其进行处理。

    当我在 VC1上施加3.2V 电压并将 VC1、VC2和 PACK 短接在一起以唤醒电量监测计时、我进入消耗大约870uA 的模式。

    当我移除 VC2和 PACK 之间的跳线时、电流会降至220uA。 这是我希望进入的运行状态。 因此、这意味着我需要一个只向 PACK 发送脉冲的电路来唤醒电量监测计。 这有点麻烦、因此我想知道是否有其他硬件和无源方式唤醒器件。

    我不想让充电器提供电压来唤醒电量监测计。 我希望电池通过我的开关唤醒电量监测计。 为此、我需要将 PACK 连接到电池、但如果 PACK 连接在 DSG FET 之后、我会将其短接、并且它们不起作用。 这就是我只想将 PACK 用作唤醒引脚的原因。 我还需要找到一种方法、在某个时候从 VC2上断开 Pack、因为我发现它的电流消耗要大得多。

    您是否了解该问题?

    谢谢、

    Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、除了电池组、没有其他方法唤醒器件。 您的 FET 应位于 PACK 引脚输入之前、原因是我们使用 FET 在过压或欠压情况下断开电路。 在您的情况下、VC2位于 DSG FET 和 CHG FET 之间。 因此、即使 DSG FET 关断、通过 CHG FET 的泄漏路径也会使电池电量耗尽。 很遗憾、我看不到您的 Pack 以这种方式工作。