This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25100:请推荐可支持低于10mA 充电电流的 PN。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751164/bq25100-please-recommend-a-pn-which-can-support-the-charging-current-below-10ma

器件型号:BQ25100

您好!

 BQ25100的最小充电电流为10mA。 客户检查 了我们是否有解决方案来支持低于10mA 的特性电流。 越小越好。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    在1mA 终止时、10mA 的充电电流非常低。 客户的要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johns、

    感谢 您的回复。  它们的电源侧 类似于 太阳能 、因此 只能提供大约2mA 的电流。  其充电目标是锂电池。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这是一个非常低的值、没有任何现成的东西可以实现这一点。

    这样的极低电流也会在何时以及如何终止充电时产生问题。