This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:电路板何时开始平衡电池?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749843/em1402evm-when-will-the-board-begin-to-balance-the-cells

器件型号:EM1402EVM

您好!

我已按照以下指南设置主动电池平衡  

我认为我已经正确遵循了所有说明、并且两个板正在正常通信、但我有一个问题。 当我打开 GUI 并开始执行平衡功能时、所有电池的电压会随着时间的推移保持不变。 我希望此时电池单元开始平衡至 GUI 中显示的平均值。 这样、所有电池都具有相同的电压。 再次查看文档并查看提供的图形后、我发现只有在其中一个电池充电或放电时、电池才会保持平衡。 为了保持平均值不变、其他电池之一将执行与电池充电/放电所执行的操作相反的操作。 其他两节电池将保持相同的电压、而其他两节电池则进行放电和充电。 这就是该板不能执行的操作、也不能将所有16节电池平衡到相同的电压。 如果这是他们不能做的事情、那么如何对电池进行充电和放电? 我可以使用什么硬件?  

您可以看到、随着时间的推移、所有电压都保持不变

现在、只有两个单元格显示某种变化、而其他单元格保持不变。 两个单元格显示反比关系、因此保持单元格平均值。

请提供任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../tidubi0.pdf

    我遵循的指南
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reynier、

    您提到了"两个板正在正常通信"。 您是指1402 EVM 和微控制器 LaunchPad 吗?

    您是否正在运行本文档 www.ti.com/.../tidubi0.pdf 中第5节:"运行演示"中所述的演示
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我所指的两个板。 我还使用 CSS 来运行我在文档中找到的演示。 但仍然没有平衡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reynier、

    感谢您的澄清。 此演示将电池组中的1节电池平衡起来。 它根据您启用的电池查看平均电池电压、然后选择比平均值更远的电池、然后平衡该电池: 如果电池电压低于平均值、它将为电池充电;如果电池电压高于平均值、它将使电池放电。 请参阅文档(www.ti.com/.../tidubi0.pdf)中的第6页 、了解有关此内容的更多详细信息。

    关于平衡后电池未充电/放电的问题、我建议您在启用平衡之前使用 DMM 测量电池电压、然后在完成平衡之后再次使用 DMM 测量电池电压。 如果您的平衡时间过长、由于比例的原因、在 GUI 中的图中可能看不到差异。 您的总平衡周期有多长? 我无法从 GUI 中看到这一点、因为图上的 x 轴总共仅显示1分钟。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leslie、

    由于电池平衡不起作用、我们运行仿真的时间太长、因为我们期望在我的第一篇文章中看到用户手册中的结果、这些结果也使用1分钟的时间窗口。 不过、我的最大问题是、我希望您能够回答这个问题、 您提到的是、电压最远的电池是平衡的、但在我的第一篇文章的图中、它显示电池14正在平衡、但存在电压更高的电池、这让我想知道为什么该电池是平衡的 (似乎是电池6)未选择进行平衡。 关于平衡根本不起作用、我怀疑这是一个编程问题、但是、我被告知代码可以在没有任何修改的情况下运行、因此我很难找到问题。

    尊敬的、

    Reynier 串行器/解串器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reynier、

    原始 POST 上的第一个波形图显示平衡开始之前电池的状态。 这是您在选择需要平衡的电池时需要考虑的状态。 MCU 计算平均值和具有最坏情况偏差的电池、然后开始平衡。

    在第二个图中(电池14平衡后)、即使 x 轴显示1分钟时间窗口、这并不意味着电池仅平衡1分钟。 绘制1分钟的数据后、图形将开始扫描数据、添加新的数据条目并显示最后一分钟时间窗口。 第2个图(启用平衡)中可能发生的情况是平衡已运行很长时间。 如图所示、在这种情况下、1分钟不足以对电池进行显著充电/放电以在图中注意到它、因为您在电池14上看不到从第二个1变为第二个60的变化。 请注意、您可以更改图解的时间窗口(请参阅 GUI 图形下方的选项)。

    关于平衡不起作用的问题、在转至软件之前、请确认您的硬件已按照文档(www.ti.com/.../tidubi0.pdf)第6节所述正确配置
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Leslie 的回应、您消除了我的困惑。 我完成了下面以红色圆圈显示的第一个连接

    我在另一个论坛帖子中看到、这些是我必须进行的最小连接才能启用平衡、这是正确的吗?