This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92602-Q1:DIAGx 引脚电压

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751349/tps92602-q1-diagx-pin-voltage

器件型号:TPS92602-Q1

您好!

我想知道我在设计中测量的 DIAGx 引脚上的电压。 当我使用 TPS92602-Q1器 件(没有"A")时、测得的电压通常应约为150mV、但我得到的结果是大约400mV。 实际上、我不知道原因。 以下是我的单通道原理图、它是针对350mA LED 电流计算得出的:

我已经验证了 LED 电流是否为计算值。

我们将非常感谢您的帮助!

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉-我的意思是:我预计电压为150mV x 6.25 = 1.4V,但我得到的却是400mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andreas、

    我们的工程师将查看此信息并尽快回复您。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以通过删除 R22来检查它是否正常?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Anda Zhang ]是否可以通过删除 R22来检查它是否正常?

    [/报价]

    是的、移除电阻后、我测量正确的电压、即0.15V x 6、25 = 1.875V。

    由于我需要降低该电压(我的 ADC 范围为0...1V)、我还需要知道、该电阻器的最低可能值是多少?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议电流值小于100uA。 您可以在 R22和 R5上使用一个100k 电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在汽车设计中、100K 并不是您真正喜欢的产品。 此外、UC 输入上的容量会导致充电时间过慢。 我尝试了一些值、很可能会使用2个10k。