This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:请咨询 SCH 审核

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750375/ucc28951-inquire-sch-review

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好、先生、

我可以帮您查看 SCH 吗?

现在我们无法在 ZVS 中运行、请与我们分享您的意见。

谢谢你。

陈爱德华

 e2e.ti.com/.../ATM412_2D00_F120-_5F00_-Main-Board.pdfe2e.ti.com/.../ATM412_2D00_F120-_5F00_-SR-Board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Edward:

    感谢您的提问、我已联系我的同事在这里提供帮助。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edward

    我想提出以下意见

    您有一个垫片电感器、L3、但没有钳位二极管。 需要使用这些二极管来控制输出整流器上的峰值电压- UCC28950数据表中的图48显示了 DB 和 DC。 您应该检查整流器电压并在必要时添加二极管。

    您还应在 SR 栅极与源极之间添加10k 电阻器-正如在初级侧 MOSFET 上所做的那样。

    请确保 U1和 U2上的自举二极管电路布局在突发的第一个开关周期内为自举电容器完全充电-这对于驱动"C"和"D" MOSFET 的 U2尤其重要-请参阅中图1的注释 《UCC28950数据表》。

    您可能无法实现 ZVS 的原因有两个-能量存储不足和延迟时间不正确。 根据数据表中的信息检查垫片电感器的值。 鉴于有足够的能量来实现 ZVS、您需要调整计时电阻器(DELAB、DELCD、Delef、Adel 和 ADELEF)、以便在整个负载范围内实现 ZVS 的最佳平衡。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    感谢您的善意帮助、我们将尝试您的建议。

    我可以帮您将此帖子设置为仅供内部使用吗?

    由于我的客户对 SCH 有疑虑、请将其发布在 E2E 上。

    谢谢你。

    Edward
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edward

    TI e2e 是一个公共论坛、没有"私有"选项。

    唯一的选择是将此对话移至电子邮件-如果您希望这样做、请直接通过 colingillmor@ti.com 与我联系      

    此致

    Colin