This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63060:tps63060的短路电流限制阈值

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749194/tps63060-the-short-current-limit-threshold-of-tps63060

器件型号:TPS63060

大家好、团队、

 

客户现在正在评估 tps63060、我们现在正在检查其短路电流阈值、您能帮助我们再次检查以下问题吗?

  1. 请参阅数据表中的以下说明,它提到了低于2A 的类型短路限制电流阈值,那么最大值和最小值是多少?

  2. 反向电感电流与输入功率有关,最小值也会随输入功率而变化,因此为什么它会添加“最小平均电感电流”的注释?

  3. 短路模式下的输出电压低于1.2V、因此短路电流也应限制为初始400mA、为什么这里是2A?

     

8.3.2软启动功能和短路保护

启用后、器件开始运行。 平均电流限制从初始400mA 上升

输出电压升高后的电流。 在大约1.2V 的输出电压下、电流限制为其标称值

值。 如果输出电压未增加、则电流限制不会增加。 该器件不执行任何操作

计时器。 因此、启动时的输出电压过冲以及浪涌电流保持在最小值。 。

即使在输出端连接了大电容器、器件也会以受控方式提升输出电压。

当输出电压未增加到1.2V 以上时、器件假定输出端短路、和

保持低电流限制以保护自身和应用。 在输出短路的情况下

器件通常将电流限制保持在2A 以下(最小平均电感电流)。

谢谢、此致、   

Fu Antony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的联系。 电流限制取决于输入和输出电压。 从图7开始。 如果输出电压高于1.2V、则电感器平均电流限制仅取决于输入电压。 如果输出电压介于0V 和1.2V 之间、则电流限制介于400mA 和图7中的曲线之间。

    现在回答您的问题:
    在输出短路的情况下、最小电流限制为400mA、最大值由图7中的曲线决定。
    2.根据图7、电流限制取决于输入电压而不是功率。
    如上所述、电流限制在400mA 和图7中的曲线之间。 如图所示、该曲线的最小电流约为2A、约为6-7 V。这称为最小平均电感电流限制。

    希望这澄清了电流限制。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我们还没有听到,所以我们假设这可以回答您的问题。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、
    密耳