This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751246/lm2776-lm2776

器件型号:LM2776

你好

我对 lm2776的正确工作有一些问题。

如果我使用连接 在 C+和 C-之间的1uF 电容器 、则 Vout 为-4.6V (Vin 为4.9V)。

但是、当我将2.2uF 电容器连接到输入电压和输出电压时、一切都会发生错误。  Vout 变为-0.5V、移除这2  个电容器后、情况不会恢复到初始电平。

 连接两  个2.2 μ F 电容器后、lm2776似乎停止工作。

  使用2.2uF TDK 电容器的临界程度如何?

我在    和中发现电容器的电容不匹配  

那么、确切地说、这些电容器应该是什么? 什么是制造商?什么是电容?

非常感谢您节省我们的时间。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anton:

    D/S 描述了每个引脚上所需的电容。 如果任何(陶瓷)电容器满足列出的电容要求、则可以使用。

    您还可以订购 EVM 以获得已知良好的布局和电路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我将检查您的建议。