This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:使用 UCC28950的1.5kW 直流/直流转换器- 400V 输入、150V 输出、10A 输出电流

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729886/ucc28950-1-5kw-dc-dc-converter-using-ucc28950---400v-input-150v-output-10a-output-current

器件型号:UCC28950
Thread 中讨论的其他器件: UCC28951TINA-TI

您好!

我正在设计2kW 直流/直流转换器、其中输入为380-400V 直流、所需输出为150V。 为此、我想使用 UCC28950全桥同步整流器。 我想知道 UCC28950是否是此类应用的理想选择。 我使用了用于 UCC28950的 Excel 设计工具 SLUC222C、并提出了一个解决方案。 如果我做得对、请告诉我。 如果有任何错误、请提出建议。 我无法在 PSpice 中仿真模型、因为下面提到的 MOSFET 模型不可用、因此我只能基于 Excel 设计工具进行设计。 因此,我想征求你对此事的专家意见。

对于 MOSFET QE 和 QF、我从 Infineon Part - IPP110N20N3中选择了值

对于 MOSFET QA、QB、QC 和 QD、选择的器件为- IPW60R070CFD7

此致、

Sambuddhae2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C_5F00_140V_5F00_2kW.xlsxe2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C_5F00_140V.xlse2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C_5F00_140V.xlsxe2e.ti.com/.../Infineon_2D00_IPW60R070CFD7_2D00_DS_2D00_v02_5F00_00_2D00_EN.pdfe2e.ti.com/.../UCC28950-Excel-Design-Tool_5F00_SLUC222C_5F00_140V.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Sambudda

    UCC28950是一个不错的选择、但如果您需要在较低的输入电压下运行、则较新的 UCC28951可能会更好地工作-例如、在关闭系统时的保持期间。 UCC28951可改装到 UCC28950应用中、无需外部电路更改、因此您无需立即进行选择。

    SLUC222C 最近被 SLUC222D 取代、并且有一些重要的差异。
    首先-变压器匝数比计算显示2个小数点-在匝数比较高的情况下、这并不重要、但在大约为1.8的情况下、这一点很重要。
    其次、SR 上的电压应力是 RevC 文档中报告的电压应力的两倍、因此 SR MOSFET 可能会过载。
    除了建议您与 Infineon 联系讨论此应用外、我无法对您选择的初级侧 MOSFET 进行真正的评论。
    我建议您从 UCC28950网页下载 SLUC222D 并重新运行计算。

    对于150V OUT、值得考虑使用 SiC 二极管整流器而不是 SR -使用 SR 的增益很小、增加的复杂性可能是不合理的-但这是您必须做出的判断。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    非常感谢您的宝贵见解。

    我们已在 SLUC222D (最新版本)中重新运行计算、并在仿真模型中使用了相同的值。 希望我们已经选择了正确的 MOSFET 来切换初级(QA、QB、QC 和 QD)和 SR MOSFET (QE 和 QF)中的直流总线电压。 根据 Excel 设计工具、设计看起来不错。 但是,当我们尝试使用“slum169a.zip”中的 pspice 模型进行相同的仿真时 ,请使用正确的 MOSFET 更改 MOSFET,更改 变压器匝数比并根据 Excel 设计工具的建议更改所有必要的无源组件值, 我们仍然停留在12–13V 的输出上。它甚至不会随负载电阻或负载电流的变化而变化。 请注意、我们在这里运行的是稳态仿真模型。 我随附了所有必要的 pspice 模型、MOSFET 库文件、Excel 设计工具和 MOSFET 数据表。 请查看.rar 文件以了解设计和其他详细信息、并帮助我们设计所需的产品。 请告诉我我们的行为是错误的。

    我们还在 Infineon 的 MOSFET IPW20R070CFD7上与 Infineon 进行了通信,他们表示可以将该 MOSFET 用于类似的应用,因此可以使用该 MOSFET。 我随附了他们在网站上发布的类似应用程序。 此应用还讨论了使用具有 Infineon IPW20R070CFD7 MOSFET 的 UCC28950且具有56V 输出的2kW 直流/直流转换器设计。

    我们还根据您的建议将现有 SR MOSFET 从 Rohm 更改为 SiC MOSFET、即 SCT3022AL。  

    如果您需要其他信息、请让我访问 know.e2e.ti.com/.../1.5-_2D00_-2kW-150V-DC_2D00_DC-UCC28950.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sambudda

    我明天会尝试查看这一点、但同时请注意、TINA-TI 中的变压器匝数比与您可能期望的不同。 请查看-您可以始终简单地将电压表放在初级和次级上、以查看发生的情况。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin:

    我们已经使用 TINA-TI 进行了检查、并在那里实现了相同的电路。 电路的输出是相同的、在 Lout 和 COUT 之前削波至50V、在 Cout 上削波至12V。 我已经进行了所有必要的更改、包括更改匝数比、反馈电阻器值、电流感应电阻器值、补偿网络中的无源组件值。 即使这样,我也没有运气。 请查看我之前的文章、其中我附加了 PSPICE 模型。 请帮助我解决此问题。

    此致、
    Sambuddha 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sambuddha

    您能否向我发送您的 TINA-TI 原理图? 您可以通过电子邮件发送给我:colingillmor@ti.com

    我提出的原因是 PSpice 仿真器在启动和运行方面遇到了一些困难-我还有其他用于该仿真器的未完成任务、因此我将继续处理该仿真器、但同时、如果可以、我应该能够更快地回答您的问题 使用 TINA-TI 文件。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sambuddha

    我没有收到您的 TINA-TI 文件-如果此问题仍然存在、请随时将这些文件发送给我。 同时、我将关闭此主题-我们始终可以重新打开或打开新主题。

    此致

    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我已经在您的电子邮件中向您发送了所有设计、包括 TINA 文件。 我想知道为什么我没有从你们的端得到任何形式的承认 请查看您的收件箱、您可能错过了它。 如果您无法找到它、我将再次发送它们。

    此致、

    Sambuddha 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sambuddha

    我恐怕错过了这些文件-感谢您的再次发送。 今天,如果不是明天,我也许能够与他们联系。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、

    设计是否有任何更新? 可以解决此问题吗? 谢谢。

    此致、
    Sambuddha 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于本主题已发送至电子邮件、我将关闭此主题。
    Colin