This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24050:最简单的 USB C 灌电流供电解决方案

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746637/bq24050-simplest-solution-for-usb-c-sink-powering

器件型号:BQ24050

大家好、

在我开发的器件中、一个侧面功能可能是可以通过 USB C 对其充电

USB C 源可提供5V 至20V 的电压、因此我们的器件(灌电流)必须能够利用它。 除了已经有的 USB C 控制器、我正在寻找具有可编程最大电流或更高电流的降压直流转换器、具有宽输入电压范围(开关转换器非线性)的电池充电器(4.2-4.4浮动电压正常、是2S 铅酸电池)。

我找到的最佳解决方案是 bq24050芯片。 它具有我不需要的 D+/D-功能、但使用它、我可以对电流进行编程、输入可以接受5-20V 电压

我想知道、有没有更简单/更便宜的解决方案? 或者更适合此应用。

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我想再次检查输入电压要求。 BQ24050的工作电压将高达约6.5V。 高于该点时、器件将关闭、无输出。 高达28V 的电压不会损坏它。
    如果您的应用需要在6.5V 以上运行、我们将需要查看另一个器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、感谢您的回答。
    我必须错过这个事实。 在这种情况下、该 IC 不会工作。 您是否知道任何符合要求的 IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解一下可支持更高电压和电流的 BQ2461X 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答 Bill、
    该器件非常复杂、具有许多外部组件。 我正在寻找一个简单的 LDO +电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解 BQ2401X 系列器件。 这是更高的输入电压线性、较少的外部器件数。 但作为一个线性器件、它将以较高的输入电压到输出电压降来加热。 降低充电电流将减少热量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    BQ2401X 还可以、但在我看来有点太贵了。 BQ24050的价格是前者的两倍。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于较高的输入电压、开关转换器是一个不错的选择、但可能成本也会很高。
    另一种方法是使用 BQ24050并在器件的源极和输入之间添加一个外部 LDO。
    此时您有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    此项目需要重新定义。 线性充电器不能真正使用、因为它会发热很多。 另一方面、开关式充电器价格昂贵、需要大量外部组件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。