This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 18650 4S 充电

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751272/18650-4s-charging

主题中讨论的其他器件:BQ24610

尊敬的充电器支持。

我们的客户将为系统准备18650 4S (2000mAh) x 4P。
我认为18650内置了保护电路。
因此、如果4S 充电是由 bq24610进行的、 充电不会完成、或者重复充电。
您是否有适合这种情况的充电方法?

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pan、您好!

    顶部 FB 电阻器连接在何处? 从该点到电池组有多大的电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    请您回复。
    我将查看我们的客户资料包。
    我再次向您提出一个问题。

    谢谢、
    PAN-M